This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:如何使用嵌入在 MSP432中的 ADC 的差分模式

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/606189/msp432p401r-how-to-use-differential-mode-of-the-adc-embeded-in-msp432

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:ADS8363

MSP432

MSP432中的 ADC 具有差分模式。 是伪差动还是全差动?

我想 AFE 对于伪差分和全差分是不同的。

使用 MSP432 ADC 的差分模式时、更喜欢哪种 AFE?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP432具有用于 ADC 的全差动输入。  

    在差分模式下、ADC 使用相邻的模拟输入作为正/负对。  

    例如、如果选择的输入通道为 A0、则 AIN+= A0和 AIN-= A1

      可在 TI Resource Explorer 中的 adc14_single_differential_2s_补 码示例代码中找到用于为差分模式配置 ADC 的 driverlib 代码。 代码片段如下所示:

    /*在重复模式下配置 ADC 存储器(ADC_MEM0 A0/A1差分)*/
    MAP_ADC14_configureSingleSampleMode (ADC_MEM0、TRUE);
    MAP_ADC14_configureConversionMemory (ADC_MEM0、ADC_VREFPS_AVCC_VREFNEG_VSS、
    ADC_INPUT_A0、true);

    还可以在 Driverlib 用户指南中找到用于配置 ADC 的 API 的详细信息、该指南也可在 TI Resource Explorer 中的 dev.ti.com 中找到。

    要使用的 AFE 在很大程度上取决于您连接到的传感器和环境。 如果您提供其他信息、我可能会更好地指导您解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bob

    感谢您的反馈。
    如果是全差分 ADC、我猜有两个采样保持器电容器。 您能否提供等效的模拟输入电路?

    您能否提供 ADC 的 CMRR?

    我的传感器是 Rogowski 线圈。 我想使用它来测量电流。 电流的频率小于42kHz
    我希望使用积分来恢复信号类型。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    差分模式下 ADC 的等效电路位于 《MSP432技术参考手册》的第20.2.6.3节中。

    如 MSP432P401r 数据表 表表表5-29所示、CMRR 为:

    CMRR_DC =(70、85) (最小值、典型值)

    CMRR_AC =(55、65) (最小值、典型值)(1MHz 时)

    -Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bob

    感谢您的反馈。 但我认为参考手册中的等效电路适用于单端输入、而不是差分输入。
    在我的考虑中、全差分 ADC 应具有2 s/h 的电容器作为 ADS8363。 MSP432是否具有2 s/h 电容器。

    另一个问题是 CMRR。 我想它仅在差分模式下工作。 是这样吗?

    谢谢!