This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:是否可以将 MSP430i2040与 TMDXEVM3358集成?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040, TMDXEVM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/606717/msp430i2040-is-it-possible-to-integrate-msp430i2040-with-tmdxevm3358

器件型号:MSP430I2040
主题中讨论的其他器件: TMDXEVM3358

我计划使用 MSP430i2040开发单相电能计量模块化项目。 是否可以将电能计量代码集成到 TMDXEVM3358:AM335x 评估模块中。 如果可能、稍后我可以使用 AM335x 评估模块作为我的开发套件、以便进一步增强和开发。

请分享您的想法和经验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    潘迪南

    MSP 系列中的一些器件专为电能计量而设计。 i2040是这些器件之一。 它具有出色的模拟和合适的外设、可成功开发精确的能量计。 如果我理解正确、您需要知道 i2040上的代码是否可以移动到 AM335x EVM 中。 虽然这是绝对可能的、但我列出了这种方法的以下限制

    1. 不太确定 AM335x EVM 是否具有连接交流电压和电流信号的合适模拟器件。这意味着您无法将高电压和高电流交流信号直接馈入 EVM。  
    2. 与具有同步转换240位 Σ-Δ 转换器的 i2040相比、AM335x 没有合适的模拟器件。 12位 SAR 不会为您提供最佳结果、您必须包含代码以解决电压和电流采样之间的转换延迟。  
    3. 并非所有 SW 都是用 C 语言提供的、一些 SW 函数是汇编的、因此不会直接从 MSP430移植到 AM335x
    4. 要将整个软件移植到 AM335x、需要进行大量工作、这些工作需要经过测试并证明能够按预期工作。 这将不会获得 TI 的任何支持

    您是否有特定的原因要这样做? 对我来说、除非有充分的理由、否则将您的时间从 MSP 平台移植到 AM335x 并非最佳利用。  

    谢谢

    克里帕