This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2955:MSP430通过 SPI 连接 MPU9250

Guru**** 2591810 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/605720/msp430g2955-msp430-interfacing-mpu9250-via-spi

器件型号:MSP430G2955

大家好、

我有一个项目、在这个项目中、我必须通过 SPI 将 MPU9250连接到 MSP430G2955、所以我正在浏览 MPU9250的头文件 、这是他们的固件示例、我在 comany 的网站上找不到这个示例、我问是否有人知道我是如何开始的。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tarik、

    在该论坛中、我们是 MSP430系列器件的专家。 我可以帮助指导您在 MSP430上对 SPI 进行编程、但您的 MPU9250最佳资源可能是器件数据表/用户指南。

    对于 MSP430G2955、您可以找到详细说明 MSP430Ware 中 SPI 通信正确设置的示例。 您还可以通过 Resource Explorer 在 Code Composer Studio 中或通过 dev.ti.com/tirex 在云上访问这些示例。 使用这些作为起点、如果您有任何其他问题、我很乐意为您提供帮助。  

    此致、  
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你