This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430F5438:MSP430:LCD 上具有可变值而不是相反值的图形文本

Guru**** 2578735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/606646/ccs-msp-exp430f5438-msp430-graphic-text-on-lcd-with-variable-value-instead-of-contrant

器件型号:MSP-EXP430F5438

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用 MSP-EXP430F5438试验板。

我已经学会使用 Grlib 和其他示例代码开发 LCD、音频和计时器代码。

我能够在 LCD 上显示图形图像和文本。 文本显示、如下所示。

graphics_drawStringCenter(&g_sContext,"Welcome"AUTO_STRING_LENGTH,69,27,Transparent_text);

但是、此处的文本始终是 上述函数中的"欢迎"等常量。 我想根据通过 UART 或 ADC 接收到的数据来更改文本。

因此、我将知道通过 UART 或 ADC 接收到了哪些数据。 或者、根据 UART 命令/数据、我希望显示不同的文本。

请告诉我我们是否可以根据 我的要求更改文本。

 

此致、

VR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需创建字符串缓冲区并确保字符串以'\0'终止:

    char msg[32]/*为消息留出32个字节*/

    strcpy (msg、"Hello");

    strcat (msg、"、World!\n");/*这些函数确保字符串以'\0'结束*/

    graphics_drawStringCenter(&g_sContext、msg、AUTO_STRING_LENGTH、69、27、Transparent_text);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith Barkley、

    感谢您的快速回复。

    它根据我的需要在您的建议之后工作。

    此致、

    VR