This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:它是否支持 Rogowski?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/606578/msp430i2040-does-it-support-rogowski

器件型号:MSP430I2040

大家好、

我们有基于 Rogowski 的三相电表参考设计。 我们是否有单相解决方案、例如 MSP430i2040?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kien、

    希望你们做得好。 感谢您发帖并关注 Rogowski。 MSP430i2040可以支持 Rogowski 线圈、但遗憾的是、我们没有任何 i20xx 相关配套资料介绍如何实现这一目标。

    首先、我建议参考三相 Rogowski TI 设计。 然后、在确定 Rogowski 代码的功能后、您可以将其集成到单相 i20xx 源代码中。 基本上、Rogowski 线圈类似于 CT、但会引入明显的相移。 需要对信号进行积分(滤波)。

    我希望我能提供更多的资源、但我会将有关 i20xx 器件上 Rogowski 线圈支持的请求转交给我们的营销团队。

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:
    感谢你的帮助。 我忙于 MSP430运算。 幸运的是、我们一如既往地得到了 MSP 应用团队的大力支持。