This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:MSP430FR5994

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/602632/msp430fr5994-msp430fr5994

器件型号:MSP430FR5994

尊敬的 Sirs:

  我获得了用于 fr5994的 launchpad。  能够编译和下载开箱即用演示。  两个 UART 都在 DEV 管理器中以9600波特显示工作。  

  我找到 outofbox GUI 并运行其可执行文件。  它的工作方式与工作方式类似、但未显示温度。  温度范围为-5至+5。  我将 dll 复制到\windows\system32。  我正在运行 Windows 7。

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    打开设备管理器并检查以确保您在 GUI 中连接的串行端口是应用 UART。

    我单击"Connect"、等待要枚举的端口、选择了设备管理器显示为应用 UART 的端口、单击"Open"、然后单击"Live Temp Mode Start"。 这对我很有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Cameron

    在 Windows 7中、它对我不起作用。

    我现在确实只需要一个 UART 示例。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡梅伦:

    已检查设备管理器、并且两个 UART 均已列出为工作正常。 已将 UART 1用于 GUI。

    John