This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] eZ430-F2013:仿真鼠标和鼠标点击

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1177614/ez430-f2013-simulate-mouse-and-mouse-clicks

器件型号:eZ430-F2013

大家好、  

你好。 我代表客户发布此查询。

"能否使用 eZ430-F2013模拟鼠标和鼠标点击?"

请提供建议。 感谢您的支持。

此致、  

Marvin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、只需遵循 HID 规范。

    https://en.wikipedia.org/wiki/USB_human_interface_device_class

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F2013没有 USB 硬件模块、因此它只能通过 Bit-bang 用作 HID 鼠标。

    forum.43oh.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、  

    感谢您的回答。 请参阅下面的反馈。

    "您能否与我分享一些模拟键盘的代码示例?"

    请提供建议。 感谢您的支持。

    此致、  

    Marvin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看 zrno 的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我们需要明确一点、因为 MSP430F2013 MCU 没有到 USB 的直接连接、除了可能发送串行命令之外、它无法通过 USB 端口执行任何操作。 要使转换器本身成为 HID 器件、您必须对 USB-FET 器件进行重新编程。