This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:数据表中发布的名为"缓冲区类型"的引脚属性意味着什么?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1178689/msp430fr2433-what-does-the-pin-attribute-named-buffer-type-as-published-in-the-data-sheet-mean

器件型号:MSP430FR2433

今年早些时候、我创建了一个标题为"MSP430FR2433:作为引脚属性、"缓冲区类型"告诉我什么?"的帖子 它与 数据表的表4-1 "引脚属性"有关。 David 和 Jace 非常友善、能够提供一些信息、但在我要求他们详细说明他们写了什么之前、该帖子的主题已被锁定。

在我看来、"缓冲区类型"列的名称似乎无法正确描述其中列出的信息。 例如、LVCMOS、模拟和电源项不会被视为不同类型的缓冲器、而是被视为不同类型的"电压行为"、以及引脚上出现的行为取决于我们的程序选择了哪个"信号名称"。 Jace 说这个列只是告诉我们电压行为、所以在我看来、这个列与缓冲无关。 我对这种看法是正确的吗?

我认为这张表格的意图有一定的用处,但其中一半的信息对我来说并不清楚。

  • 名为"信号类型"的列应重命名为"信号方向"、因为它的内容告诉我们。
  • 不确定"电源"列为我带来了什么好处。
  • " BOR 之后的复位状态"中的所有破折号似乎都是一个拼写错误、应该是"N/A"。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中的表4-3说明 了 LVCMOS、模拟、 电源(DVCC)和 电源(AVCC)的缓冲器类型。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金:

    我不赞同你。 表4-3未对这些"所谓的缓冲区类型"进行任何解释。 对第5节的引用也没有提到任何有关缓冲的内容。

    有许多方法可以描述缓冲器的特性、但这些表以及数据表都没有提到这些特性。 例如、第6-11节的输入/输出图中的缓冲器在哪里、它们是单位增益缓冲器、缓冲器的压摆率是多少、高电压和低电压转换规格是这些缓冲器中的任何一个反相电压、 它们是否会改变输入信号的频率、等等?

    也许我的观点是有缺陷的,但是表4-1和4-3对它们列出的缓冲区类型没有意义, 它们没有提供关于缓冲特性的有用信息。

    数据表中唯一接近描述缓冲 I/O 特征的地方是第5.11.4节"数字 I/O "中的信息、但这只是隐含和推测性的信息。

    修改这些表格和相关文本是明智的,以改进它们所传达的信息。