This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:异常波形

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1178805/msp430fr5043-abnormal-waveform

器件型号:MSP430FR5043

大家好、

Herr 是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

如下图所示、以下不良波形的可能原因是什么?  

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    如果没有一些背景信息、很难分辨。

    1.我假设这是气体应用、那么传感器/管道制造商和客户使用的频率是多少?

    2.这是一个新项目、客户第一次看到此问题、还是对一个"坏"单元和其他单元的波形测量正常?

    3.该波形是从 TI EVM 还是客户 PCB 捕获的?

    4.客户是否可以再拍摄一张包括左轴(ADC 计数)在内的屏幕截图?