This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:如何使用 USS 工具测试定制板?

Guru**** 2519880 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5043, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1178457/msp430fr5043-how-to-use-uss-tool-to-test-the-custom-board

器件型号:MSP430FR5043
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

大家好、

Herr 是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

定制板使用 MSP430FR5043。

可通过将以下两个端子直接连接到 MSP430FR5043的相应引脚来下载代码、但 USS 工具显示 HID 桥接已连接-等待器件、这意味着芯片无法识别。

它是否与错误的地址有关?  器件的 I2C 地址是什么?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    对于编程、有3个选项:JTAG、Spy-Bi-Wire (SBW)和 BSL。  他们似乎希望使用 I2C BSL。 下面是 I2C BSL 的协议、我建议查看 《MSP430 FRAM 器件 BSL 用户指南 》以获得完整的说明。

    EVM 使用 eZ-FET、这是一种板载 MSP-FET。 编程器利用 SBW 接口进行编程。 他们是想像 LaunchPad 一样进行编程、还是想使用 BSL 选项?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    感谢您的支持。

    客户主要希望使用 USS 工具来发布参数、读取波形、读取 ADC 数据等 有什么建议吗?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    I2C BSL 部分将地址显示为0x48、因为它们似乎已经具有引脚输出。 看起来他们使用的是14、尝试更新 I2C、如果有任何问题、请告知我。 对于编程、他们可以使用最适合的方法。

    此致、

    Luke