This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:单线总线监听器

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1178676/msp430fr5969-1-wire-bus-sniffer

器件型号:MSP430FR5969

我已经找到了应用手册和示例软件、以使评估板充当单线器件 EPROM 仿真器。 我想知道是否有软件允许同一电路板"监听"单线总线(如监控它并显示/解码它所涉及的任何内容、例如 RS232端口)。

也许可以修改现有应用程序以执行此操作...? 我仍然是微控制器相关领域的相对初级人员。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您现在将哪份应用手册视为单线 EEPROM 仿真器? 您可以分享它的链接吗?

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 以下是我在以下位置找到它的链接:

    https://www.ti.com/tool/TIDM-1WIREEEPROM

    但愿这有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已检查 AppNote。 通信协议基于使用计时器测量脉冲宽度。 我认为我们不能 根据数据对线路上的数据进行解码。  

    如果仍需要监听单线总线、则可以使用另一个设置为输入模式的 GPIO 引脚并连接到总线。 然后从该引脚读取数据。  

    此致、

    现金 Hao