主题中讨论的其他器件:Energia
大家好、我一直在使用 Arduino 通过 SPI 闪存射频 SoC (Nordic nrf24LE1)、但我想迁移到 MSP4xx、但我的成功非常参差不齐。
- 除了将串行数据从 SoC 转发到 PC 之外、Arduino 的工作效果非常好;软件串行库会减少大量字节。 因为 MSP432有两个(4?) 真正的 UART、我想看看我是否可以使用它们。
- 只要我物理接触进入 SoC 的 Vcc 和 GND 引脚、我就可以让 SPI 代码与"红色"MSP432 Launchpad 配合使用。 使用旧款(绿色) MSP432 Launchpad 时、代码甚至不会太远。
- 找不到一种使用 Energia 测试 MSP430的方法--我不断得到"SLite 版本6.2.1.1624 失败了:MSP430:初始化仿真器时出错:找不到 USB FET 正在配置调试器(首次启动可能需要几分钟时间)..."
任何想法都是值得欢迎的;我在港口度过了几乎一整天的时间,但没有成功。 最坏的情况是、我只需返回 Arduino 或获取另一个具有两个真正 UART 的版本。
欢迎所有建议!