主题中讨论的其他器件: MSP432P401R
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我一直在为 PCB 编辑当前的 MSP432代码。 该代码在红色评估板上运行良好。 但是、在我们用于 PCB 设计的 MSP-FET 上、当我单步执行代码时、在我通过线路以启用任一 TimerA 中断后、代码将立即进入 TimerA 的 ISR、并将永久进入和退出。 当我运行到下一个断点时、它将不会产生任何问题、但当我再次步入该中断时、它会返回到该中断中。
我已经尝试在多台计算机、MSP-FET、工作区以及使用 CCSv6与 CCSv7解决此问题、但我得出结论、这是 MSP-FET 调试器的错误。 如果我运行到断点、或者如果我在具有 XDS110调试器的评估板上运行代码、代码将按原样工作、但到目前为止、我无法使用 MSP-FET 通过使用 ISR 的 TimerA 模块单步执行项目。
我现在可以使用 SysTick 模块解决这一问题、它不会给我带来这些问题、但我更愿意在将来将 TimerA 模块与 ISR 一起使用。
谢谢、