This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430FG4618:MSP430FG4618

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG4618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/564829/compiler-msp430fg4618-msp430fg4618

器件型号:MSP430FG4618
主题中讨论的其他器件: MSP430WARE

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的先生

我们将 MSP430FG4618器件用于一个项目、在此项目中、我们必须将信号发生器的模拟信号提供给 MSP 器件的输入。 但我们不知道 MSP430的引脚、我们将在其中连接信号发生器的导线输出。

请就 MSP430FG4618的输入输出引脚提供建议、如果可能、请为我提供一张照片、展示模拟信号的输入输出引脚。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 MSP430FG4618数据表。 请参阅第4节、了解采用不同封装的器件的引脚排列。 该器件的用户指南介绍了如何使用每个模块。 您可以在 MSP430Ware 中找到每个器件/模块的一些示例代码 。 MSP430ware 可通过单独下载获得 ,CCS 位于 TI Resource Explorer 下,也可通过 www.dev.ti.com 上的云 TI Resource Explorer 获得。

    您很可能正在寻找 ADC 模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们正在进行一个与 MSP430微控制器相关的项目、我们需要生成一个我们将用于项目的放射性信号、所以您能建议一些软件、我们可以从这些软件中生成一个放射性信号、如果可能、请提供一些链接 下载软件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Subhadip,

    我在这里假设您是指无线电信号? 如果您需要实际的无线电通信、请参阅我们可为您提供帮助的各种无线 MCU +无线电。 其中一些是独立的、有些需要 MSP430连接到它、而另一些是集成了无线电的 MSP430。 www.ti.com/.../overview.page

    如果您只需要寄生信号、那么您只需将时钟分频为目标频率、将所述时钟输出到相应的 GPIO、然后将其连接到某种天线即可。 它可能是一个弱信号、但如果 TI 足够接近目标、则应导致某种干扰。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    感谢您的答复、但我必须编写一个 C 程序来生成放射性信号、并且 c 程序应该在 IAR 嵌入式工作平台中运行、因此您可以给我或建议我一个将生成放射性信号的 c 程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "放射性"是什么意思? 它实际上取决于什么类型的通量和环境。 如果您只是模拟盖革计数器、您只需在随机时间创建一个非常短的脉冲:

    伪代码:

    浮点数 概率= 0.5

    循环:

    如果 getfloatrand > 0.5

      TurnOnOutputPin

      延迟1微秒

     TurnOffputPin

    字节序

    转至循环