主题中讨论的其他器件:MSP-FET
有人能解释一下吗?
我一直很开心(?) "调试、加载和整流代码"一段时间了、昨天忙于执行同样的操作、突然在一个下载周期中、我收到消息"写入长度为0x200的第0页上的0x1800处的存储块时遇到问题:无法擦除器件存储器"。 更改项目设置没有帮助、连接断开调试器和电路板也没有帮助、因此我放弃了将电路板断开电源的状态。
8小时后,我又回来了,作为一个永恒的乐观主义者,我重试了! 很棒!
现在、我的问题是:
a)为什么它首先无法加载程序?
B 为什么它在8小时后工作?
我正在使用 ccs6.1.3.00033和 MSP-FET (上个月都没有更新)在 win10 64位上开发智能功率计。