This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我看到的问题是、BSL 脚本编写器在一台计算机上能够完美地重新刷写在 MSP430F5510上运行的 USB HID 目标、但在另一台计算机上无法正常运行。 有问题的计算机可以使用 BSL 脚本程序以基于 UART 的器件为目标、我可以使用 MSP430Flasher 重新刷写 JTAG 目标。 在这两种情况下都使用相同的目标硬件、并使用相同的 MSP-FET 器件。
下面提供了有关该工具在其工作情况和不工作情况下的输出的更多信息、以及我正在馈送 BSL-Scripter 的脚本的副本。 是否有人知道此问题的根源是什么、或者可以采取哪些步骤来缩小原因?
在故障情况下、BSL 脚本编写器的输出为:
--------------------------------------
BSL Scripter 3.2.0
用于 BSL 编程的 PC 软件
2017年1月25日13:40:51
--------------------------------------
输入文件脚本为:D:/flashFiles/ScriptFile.txt
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//将 RAM USB BSL 写入器件
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
模式5xx USB
//提供错误的密码在内存中执行批量擦除
RX_PASSWORD badPass.txt
阅读 txt 文件 :D:\flashFiles\badPass.txt
[ERROR_MESSAGE]BSL 密码错误!
RX_PASSWORD defaultPass.txt
阅读 txt 文件 :D:\flashFiles\defaultPass.txt
BSL 密码正确!
延迟1000
延迟1000 ms
RX_DATA_BLOCK_FAST RAM_BSL_USB.txt
阅读 txt 文件 :D:\flashFiles\RAM_BSL_USB.txt
写入3602字节所用时间:0.07877秒
数据写入速度:44.66(kb/s)
SET_PC 0x2504
[ERROR_MESSAGE]数据未完全传输!
在另一台计算机(新的 HP Spectre 笔记本电脑)上工作正常、我获得以下输出:
--------------------------------------
BSL Scripter 3.2.0
用于 BSL 编程的 PC 软件
2017年1月25日19:38:52
--------------------------------------
输入文件脚本为:E:/flashFiles/ScriptFile.txt
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//将 RAM USB BSL 写入器件
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
模式5xx USB
//提供错误的密码在内存中执行批量擦除
RX_PASSWORD badPass.txt
阅读 txt 文件 :E:\flashFiles\badPass.txt
[ERROR_MESSAGE]BSL 密码错误!
RX_PASSWORD defaultPass.txt
阅读 txt 文件 :E:\flashFiles\defaultPass.txt
BSL 密码正确!
延迟1000
延迟1000 ms
RX_DATA_BLOCK_FAST RAM_BSL_USB.txt
阅读 txt 文件 :E:\flashFiles\RAM_BSL_USB.txt
写入3602字节所需的时间:0.07904秒
数据写入速度:44.5 (KB/s)
SET_PC 0x2504
延迟3000
延迟3000ms
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//启动 RAM USB BSL 应用程序以下载该应用程序
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
模式5xx USB
RX_PASSWORD .\defaultPass.txt
阅读 txt 文件 :E:\flashFiles\defaultPass.txt
BSL 密码正确!
RX_DATA_BLOCK .\Firmware.txt
阅读 txt 文件 :E:\flashFiles\Firmware.txt
写入35213字节的时间:2.29秒
数据写入速度:15.02(kb/s)
延迟500
延迟500ms
RX_DATA_BLOCK RESET.txt
阅读 txt 文件 :E:\flashFiles\RESET.txt
写入35218字节所用时间:0.009502秒
数据写入速度:3620(kb/s)
SET_PC 0x2504
使用的脚本文件"i"m 为:
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//将 RAM USB BSL 写入器件
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
模式5xx USB
//提供错误的密码在内存中执行批量擦除
RX_PASSWORD badPass.txt
RX_PASSWORD defaultPass.txt
延迟1000
RX_DATA_BLOCK_FAST RAM_BSL_USB.txt
SET_PC 0x2504
延迟3000
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//启动 RAM USB BSL 应用程序以下载该应用程序
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
模式5xx USB
RX_PASSWORD .\defaultPass.txt
RX_DATA_BLOCK .\Firmware.txt
延迟500
RX_DATA_BLOCK RESET.txt
SET_PC 0x2504
Fatmawati
我使用的系统运行的是 Windows 10 Pro 版本10.0.14393 Build 14393
系统模型为"曲面书"
它具有 Intel Core i5-6300U、具有8 GB RAM。
BIOS 版本/日期 Microsoft Corporation 90.1380.768、2016年11月4日
SMBIOS 版本3.0
是否有任何其他有用的信息? 今天稍后我将尝试一些其他的 Windows PC、如果我发现另一个配置失败、我将告诉您。
约书亚、您好!
非常感谢您的调查。 我将向团队提供这些信息、并计划在我们的环境中对 USB3.0进行一些更新/测试。 现在知道我们大部分时间仍在使用 USB2.0。 我将告诉您更新。
约书亚、您好!
Fatmawati 把这个问题转交给我,我正在研究这个问题。 为了能够重新创建您的问题、您可以告诉我以下哪一种设置会产生 故障 和通过案例:
1)故障场景: 您有 Microsoft Surface 与 Windows 10 Pro。 您是否将 USB 3.0集线器连接到 其3.0端口或2.0端口(如果有)?
2) 2)通过方案: Microsoft Surface 与 Windows 10 Pro。 您是否将 USB 2.0集线器连接到其2.0或2.0端口(如果有)?
3) 3)通过方案: 您还拥有带 Windows 10 Pro 的 HP Spectre。 您是否将 USB 3.0集线器连接到其3.0端口或2.0端口(如果有)?
在 Windows 10中、当主机认为端口未使用时、Microsoft 提供了许多 USB 端口选项来节省端口的电源。 您能否验证 HP Spectre 和 Microsoft Surface 的端口选项是否相同、因为 BSL Scripter 在 HP Spectre 上工作而不是在 Microsoft Surface 上工作(两者都具有 Windows 10)很有趣。 感谢您提出这个问题!
此致、
Arthi Bhat
Arthi、
很抱歉、回答很慢。 答案如下:
如果您需要更多问题得到解答或希望我尝试一些问题、请告诉我。
Josh
>>Fatmawati 已将此问题转发给我,我正在对此进行调查。 为了能够重新创建您的问题、您可以告诉我以下哪一种设置会产生 故障 和通过案例:
1>>1)故障场景: 您有 Microsoft Surface 与 Windows 10专业版。 您是否将 USB 3.0集线器连接到 其3.0端口或2.0端口(如果有)?
如果我连接到任何板载 USB 3.0端口、则会失败。 如果通过电源适配器转换器上的 USB 端口(也是3.0)连接、则也会失败。
>>2)通过方案: Microsoft Surface with Windows 10 pro。 您是否将 USB 2.0集线器连接到其2.0或2.0端口(如果有)?
我将 USB 2.0集线器连接到表面上的一个板载 USB 3.0端口、并将 MSP-FET 连接到 USB 2.0集线器上的其中一个端口、然后工作正常。
>>3)通过方案: 您还拥有采用 Windows 10专业版的 HP Spectre。 您是否将 USB 3.0集线器连接到其3.0端口或2.0端口(如果有)?
在这种情况下、我将 USB-FET 直接连接到 Spectre 笔记本电脑上的3.0端口之一、或者连接到扩展坞上的3.0端口之一、或者连接到键盘上的 USB 3.0端口之一。 所有这三种情况都可以正常工作。
约书亚、您好!
我不确定 Microsoft Surface Book USB 3.0端口的运行情况、因为在我的 Lenova 计算机上、我可以使用 BSL Scripter 下载固件。 您的 HP Spectre 也可以正常工作。 所有三台计算机(Spectre、Lenova 和 HP)都具有 Windows 10专业版。 因此、这让我相信、这个问题可能是 Surface Book 端口 问题。
您可以尝试卸载并重新安装 USB 驱动程序、还 可以使用 HP 幽灵检查电源设置。 以下 链接告诉您如何设置 端口电源选项: (请参阅第2部分):
我对电源选项的想法是、在 BSL Scripter 内置的延迟期间、端口可能处于挂起或进入低功耗模式。
最后、您是否有一种捕获 USB 日志的方法? 如果您这样做、这可能值得一看。
此致、
Arthi Bhat
约书亚、您好!
Microsoft Surface 笔记本电脑中的 USB BSL 试用版是否有任何更新?
唯一需要报告的是、关闭所有电源管理组件都没有效果、仍然是相同的故障。 我们还没有找到另一台出现此问题的 PC。
此致、
Josh