This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:MSP-FET 每次都无法编程

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/566597/msp-fet-msp-fet-fails-programming-every-second-time

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6989

尊敬的所有人:

我的客户购买了 MSP-FET 闪存仿真工具。 这会每两次成功下载固件、而另一次下载失败。

始终给出这种行为。 绿色电源指示灯熄灭,并显示以下错误信息:
错误信息:“Fatal error: Could not find device (or device not supported)(致命错误:无法找到设备(或不支持设备))”

环境:
IAR 6.40
MSP430FR6989
msp430.dll v3.9.1.2

这是一个已知问题吗?
是否有可用的错误修复?
您是否需要任何其他信息?


谢谢、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    是否可以提供 FW? 如果我们可以在此处重现它、这将是最快的解决方法。
    图层和原理图也可能有所帮助。

    这是否与任何其他编程人员一样失败?
    这是一种新设计、或在现有设计上出现了这种行为。

    听起来像是 FW 将 MSP 置于阻碍编程的状态、或者在 IAR 中选择了一个选项、导致器件无法完全擦除。

    要尝试/检查的一些事项:
    1.尝试使用一个简单的示例(如 BlinkLED)对 MSP 进行编程、然后查看您是否观察到相同的行为。
    2.尝试使用 Elprotronic FET-pro430 lite 软件对器件进行编程。 这有时会为您提供有关失败步骤的更多详细信息。
    您也可以尝试在 LaunchPad 上对其进行编程。

    这三个因素的结合至少应该使我们朝着排除硬件、固件或 IDE 的方向前进。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、
    这有什么帮助吗?
    如果是、问题是什么?
    如果没有、您还有其他问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、
    我需要解决这个问题。 您能否确认我的回答是否有帮助、或者您是否需要更多帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于未响应而关闭此项。 如果需要重新打开,请告诉我:-)