主题中讨论的其他器件: CC2650、 MSP432P401R、 ENERGIA
在 Windows 10 64位下运行、仅使用云资源管理器、开箱即用的 BOOSTXL-CC2650MA.BOOSTBOOSTBOOSTBOOSTBOO432P401R Launchpad 和 MSP-EXP432P401R Launchpad。
MSP432 Launchpad 成功运行开箱即用的闪烁彩色 LED 演示。
我将开箱即用的 Booster 板插入到了有效的 MSP432P401R 版本2 Launchpad 中
我使用了云资源管理器>CC2650模块 Booster Pack>Software>CC26xx Bluetooth Smart - v:2.01.00.44423>开发工具>CC2650 BoosterPack>Documents>User Guide 并运行了开箱即用的 Project Zero 演示
我按下黑色的 MSP432P401R 闪存按钮、使用 Project Zero 对 MSP432 Launchpad 进行编程。
Project Zero 演示似乎成功加载、我获得了程序加载状态、表示闪存成功。
在加载程序加载状态表示正在将程序下载到 MSP432P401R 中时、MSP542 Launchpad 板左侧的红色和绿色 LED 随着程序加载而闪烁、LED 1 熄灭。 当演示完成加载后、MSP432 Launchpad 上的 LED 1亮起、红色和绿色 LED 停止闪烁并保持亮起、程序加载状态显示闪存成功。我在程序加载状态下按了 OK、 唯一发生的事情是红色负载指示灯熄灭。
绿色指示灯没有闪烁,一直亮起。 我认为它应该闪耀。 在此期间、Booster 板上的 LED 不会亮起
接下来、用户指南将 IOS 用户(我是一个)发送到 CC2650 ProjectZero 页面、该页面恰好适用于 CC2650 Launchpad、而不是 BOOSTXL-CC2650MA。
第一个问题。 如果绿色 LED 未闪烁、我的 MSP432 Launchpad 是否正常工作?
第二个问题:我的 BOOSTXL-CC2650MA 是否正常工作?
第三个问题:我已将 iTunes 上的 TI 应用 SimpleLink Starter 下载到手机、如果 BOOSTXL-CC2650MA 正常工作、我是否应该能够将我的双板配置视为蓝牙设备? 如果是、我是否必须首先对我的 Booster 板进行编程?
第四个问题:CC2650 Launchpad 指南显示了 Project Zero 的许多功能。 将 Project Zero 加载到 MSP432 Launchpad 时是否也可以使用此功能?
第五个问题:我是否需要让 TI 传感器套件更进一步?
Ed Ulicki