This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401M:BOOSTXL-SENSORS_GUI+ET 成功刷写到 MSP432 Launchpad 后一直等待数据

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/570531/msp432p401m-boostxl-sensors_gui-et-stuck-on-waiting-for-data-after-successful-flash-to-msp432-launchpad

器件型号:MSP432P401M
主题中讨论的其他器件:MSP432P401RBOOSTXL-SENSORS

我在连接了 Boostxl-sensors_BoosterPack 的 MSP432P401R Launchpad 上下载并执行了 BOOSTXL-SENSORS_GUI+ET 演示。 GUI 已成功连接到云。 配置 COM 端口后,我使用了 File->program device,GUI 报告固件已成功加载。 之后、所有拨号盘均未显示任何实时传感器数据、状态栏显示 COM 端口、波特率和消息"等待数据" 、而无论等待时间如何、均无实时数据或猜测响应。

然后、我使用 CCS V6加载 LED 闪烁程序作为硬件测试、CCS 报告了以下错误:

CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误-1040 @ 0x0)调试探针需要固件更新。 单击"Update"按钮以更新固件并连接到调试目标。 更新期间、请勿拔下调试探针。 (仿真包6.0.83.1)

探头固件更新后、闪烁灯程序成功运行、但重新运行 BOOSTXL-SENSORS_GUI+ET 会产生相同的等待数据、而没有实时传感器数据。

有什么关于如何使示例正常工作的建议?

谢谢 Jack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John / Jack、

    让我来看看这一点、我会尽力尽快回复您并提供答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插孔、

    感谢您对此的耐心等待。 您的功能是否发生了任何变化? 我刚刚在两个单独的 MSP432 LaunchPad 上运行测试、无法重现您的问题。 您能告诉我您使用的 LaunchPad 版本是什么吗? 您使用的是红色还是黑色 Launchpad?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然遇到432和传感器 BoosterPack 问题、我不愿意对此进行测试、因为我过去在这些电路板上遇到了基于云的 CCS 问题。

    请参阅 :https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/483221

    LaunchPad 顶部为黑色、底部为白色

    发货箱的详细信息为:

    (31T)批次:0415201511

    (4W) TKY (1T) 4344750PD1

    (2P) REV:XX (V) 0033317

    (20L) CSO:xxx (21L) CCO:XXX

    (22L) ASO:CHN (23L) ACO:CHN

    电路板顶部的丝网印刷层:

    MSP-EXP432P401R 版本1.0

    XDS110-ET 版本1.0

    板底部贴纸:02B1522010309

    谢谢 Jack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    我们建议您使用新的 MSP432 LaunchPad、网址为 :www.ti.com/.../MSP-EXP432P401R

    此设计用于红色 LaunchPad 上提供的 Rev C 芯片。 黑色 LaunchPad 上的器件是旧的实验预发布器件。 黑色和红色 launchpad 之间存在一些会影响功能的变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、

    感谢您的回答、但考虑到我在最初的董事会出现时购买了11块电路板、这有点令人失望。 您是否可以向我发送修订版 C (红色)电路板的样片、以便我验证传感器 Booster Pack 是否与 msp432演示配合使用?

    谢谢 Jack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    向您发送了一封私人邮件、要求提供配送信息! 请查看您的收件箱并告诉我!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jack、您应该很快就会看到货件。 我现在要关闭此主题、如果您对此主题有任何其他问题、请随时在该主题上发帖、然后它将重新打开。