This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F149:MSP430:连接到目标时出错:器件的调试接口已被保护

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F149, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/568589/ccs-msp430f149-msp430-error-connecting-to-the-target-the-debug-interface-to-the-device-has-been-secured

器件型号:MSP430F149
主题中讨论的其他器件: MSP-FETMSP-FET430UIF

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在尝试获取一个相当旧的项目(以前在 Quadravox 上)、该项目在 Linux 上使用 CCS7并通过 MSP-FETU430IF 调试接口 v1.4a 运行。

最后、设法获取命令行 Flasher 实用程序、让计算机更新软件、最终使 CCS 能够识别该软件、同时还希望更新固件。

现在、我只得到了错误:

"MSP430:连接到目标时出错:器件的调试接口已被保护"

有人知道这意味着什么吗?

非常感谢!

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    该错误旨在表明 JTAG 保险丝已经熔断、在这种情况下、JTAG 块被切换至旁路模式、并且不能进一步访问 MSP430 JTAG/测试和仿真特性。 因此、唯一的选择是通过 BSL 对闪存进行编程。

    此 MSP430F149器件之前是否进行过编程? 您是否能够使用任何其他器件、TI EVM 或 MSP-FET 测试您的设置? 此问题可能与 FET 和目标之间的硬件连接有关。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    非常感谢您的答复。 器件已编程为批次、但一段时间内未编程。 它是自2007年左右以来未涉及的项目的开发板。 JTAG 保险丝可能会熔断、但不太可能。

    请说什么是"BSL"?

    谢谢、

    Rob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:

    "引导加载程序"、但如果您认为 JTAG 保险丝未熔断、让我们不用担心这一点。 您需要确认 JTAG 连接和 MSP-FET430UIF 驱动程序。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在确实遇到了这样的情况:生产版装置中的 JTAG 保险丝已被编程为拒绝我使用 FET 进行访问。 我是否可以执行任何操作来擦除闪存并再次启动? 我确实连接了 UART0、但在我看来、您需要一些东西来控制 TEST/RST 引脚以及通过 UART 传输数据。 对吗?

    我觉得奇怪的是、您无法使用 JTAG 接口擦除闪存。 我可以理解、不允许访问它、以阻止人们读出代码、但看不到无法使用 FET 从零开始擦除的原因。

    谢谢、

    Rob

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:

    如果 JTAG 保险丝确实已经熔断、那么这是不可逆的、现在刷写器件的唯一方法是通过 BSL。 这可以通过 P1.1 (数据发送)和 P2.2 (数据接收)以及 RST 和测试线路上的正确复位序列进行访问。 如需更多信息、请参阅《MSP430 BSL 用户指南》(SLAU319) :www.ti.com/.../slau319l.pdf

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的澄清、Ryan。