This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:EVM430-F6779A 处理器负载。

Guru**** 2539920 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/570881/msp430f6779a-evm430-f6779a-processor-loading

器件型号:MSP430F6779A

是否有人对 EVM 固件的处理器负载进行了估算? 这是三相电表 EVM。 我正在尝试估算 数据记录器应用的剩余处理能力。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在处理能力方面、计量解决方案仅使用无限大的循环来完成其应用、因此在循环结束时暂停计量操作、执行数据记录、然后继续进行能量测量不会出现问题。 但是、我将邀请计量专家回答您可能遇到的任何其他问题或遇到的困难。

    存储器信息可在相应的映射文件中找到、该文件应位于 IAR 项目的"Debug"->"List"(或"Output")文件夹中。 计量应用需要~15KB 的代码存储器、1.5KB 的数据存储器和700字节的 const 存储器。 鉴于 MSP430F6779A 具有512 KB 的主存储器和32 KB 的 RAM、您应该不会对存储器空间产生任何问题。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、
    主循环看起来像是等待中断或某些事件来唤醒处理器。 是否有人知道它的睡眠百分比有多长时间? 此外、我是否正确地假设主循环可以作为 RTOS 中的任务处理?

    谢谢、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MikeW、
    您有硬件吗? 如果是、您可以在 LED 上设置切换、以使用示波器测量时序。

    不过、我必须为您研究一下 RTOS 问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    金马伦

    不幸的是、我没有硬件。 我在承诺使用硬件之前尝试评估我的选项。 对于这个设计、我有很多选择可供考虑、我希望在走得太远之前缩小视野。

    谢谢。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、
    让我看看我能找到什么! 我可能必须自己测量这一点。 对我来说很好。 :-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在谈论此设计、是否需要 A 版本实现的应用手册?
    www.ti.com/.../EVM430-F6779

    或者您是指 A 版本的类似设计吗?
    www.ti.com/.../TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚意识到第二个链接没有可订购的硬件、回答了我自己的问题。 :-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、
    我们谨慎地使用11.324MIPS (连接了调试器)和7.98MIPS (无调试器、在目标板上运行)。 EVM 上的时钟速度为16.77、因此带宽约为16.77 MIPS、但时钟可以增加到25MHz、即25MIPS。

    简而言之、在保守估计中使用了50%至75%、但乐观地说、可以降低33%的分配。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    金马伦

    这回答了我的问题。 您非常有帮助。

    非常感谢。