This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:具有 BLE 连接和 RGB LED 的 USB 键盘是否可行?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, CC2540, CC2541, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/570764/msp430f5529-usb-keyboard-with-ble-connectivity-and-rgb-leds-feasibility

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: CC2540CC2541CC2640

您好!

  我正在审查开发具有 BLE 连接和 RGB LED 的基于 MSP430F5529的 USB 键盘的可行性。 此产品类似于具有 RGB LED 的机械游戏键盘。 但我们的版本具有 BLE (低功耗蓝牙)连接功能、还必须具有可充电锂电池。 我想向 TI MSP430社区寻求建议、因为我还不了解 MSP430XX MCU。

  基于 MSP430F5529的 USB 键盘(http://www.ti.com/tool/TIDM-KEYBOARD)已经有设计指南和软件、我们可以将其用作产品开发的基础。 我想问一下、MSP430F5529 是否足够快、可以用作 USB 键盘、具有 BLE 连接和 RGB LED? 此外、如果它的程序适合 MSP430F5529 128KB 闪存。

-克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否需要 USB 或 BLE 或两者?

    在任何情况下、MSP 都没有 BLE、因此需要外部控制器、并且处理密钥和 RGB LED 的操作并不多、因此我想即使是最小的 USB 器件(F5500)也能正常工作。

    您是否应该改用 CC2540之类的器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Clemens Ladiscy]您需要 USB 还是 BLE、或者两者兼而有之?
    [/报价]

    键盘需要具有 USB 和 BLE 连接。 已有 TI BLE 键盘参考设计(http://www.ti.com/tool/TIDM-BLE-KEYBOARD)。 我们将使用更新得多的 TI BLE 芯片 CC2640、而不是 CC2541。 TI BLE CC2640将  使用 UART 引脚连接到 MSP430F5529。

    -克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的输入。

    -克尔