This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:上传代码时出现以下错误

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/570082/msp432p401r-getting-following-error-on-uploading-codes

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:Energia

Energia:1.6.10E18 (Windows 10)、电路板:"具有 msp432 EMT (48MHz)的 Launchpad "

sketch 使用23、276字节(17%)的程序存储空间。 最大为131、072字节。
上传草图时出错
在 C:\Users\TAC \AppData\Local\Energia15\packages\Energia\hardware\msp432\1.0.15\libraries\SPI:C:\Users\TAC \AppData\Local\Energia15\packages\Energia\hardware\msp432\1.0.15\libraries\SPI 中找到无效库
在 C:\Users\TAC \AppData\Local\Energia15\packages\Energia\hardware\msp432\1.0.15\libraries\Wire:C:\Users\TAC \AppData\Local\Energia15\packages\Energia\hardware\msp432\1.0.15\libraries\Wire 中找到无效库
在 C:\Users\TAC \AppData\Local\Energia15\packages\Energia\hardware\msp432\1.0.15\libraries\SPI:C:\Users\TAC \AppData\Local\Energia15\packages\Energia\hardware\msp432\1.0.15\libraries\SPI 中找到无效库
在 C:\Users\TAC \AppData\Local\Energia15\packages\Energia\hardware\msp432\1.0.15\libraries\Wire:C:\Users\TAC \AppData\Local\Energia15\packages\Energia\hardware\msp432\1.0.15\libraries\Wire 中找到无效库
DSLite 版本6.2.1.1595
失败:操作已中止
正在配置调试器(首次启动可能需要几分钟时间)...
   正在初始化寄存器数据库...
   正在初始化:CS_DAP_0
   执行启动脚本:CS_DAP_0
   正在初始化:Cortex_M4_0
   执行启动脚本:Cortex_M4_0
正在连接...
致命:CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误-260 @ 0x0)尝试连接到 XDS110失败。 原因可能是以下原因之一或多个:未连接 XDS110、固件更新无效、XDS110序列号无效或 USB 电缆故障。 固件和序列号可以使用安装目录.../ccs_base/common/uscif/xds110中的 xdsdfu 实用程序进行更新。 查看此处的 readme.txt 文件以了解相关说明。 (仿真包6.0.222.0)
致命:CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误-260 @ 0x0)尝试连接到 XDS110失败。 原因可能是以下原因之一或多个:未连接 XDS110、固件更新无效、XDS110序列号无效或 USB 电缆故障。 固件和序列号可以使用安装目录.../ccs_base/common/uscif/xds110中的 xdsdfu 实用程序进行更新。 查看此处的 readme.txt 文件以了解相关说明。 (仿真包6.0.222.0)

在 C:\Users\TAC \AppData\Local\Energia15\packages\Energia\hardware\msp432\1.0.15\libraries\SPI:C:\Users\TAC \AppData\Local\Energia15\packages\Energia\hardware\msp432\1.0.15\libraries\SPI 中找到无效库
在 C:\Users\TAC \AppData\Local\Energia15\packages\Energia\hardware\msp432\1.0.15\libraries\Wire:C:\Users\TAC \AppData\Local\Energia15\packages\Energia\hardware\msp432\1.0.15\libraries\Wire 中找到无效库
在 C:\Users\TAC \AppData\Local\Energia15\packages\Energia\hardware\msp432\1.0.15\libraries\SPI:C:\Users\TAC \AppData\Local\Energia15\packages\Energia\hardware\msp432\1.0.15\libraries\SPI 中找到无效库
在 C:\Users\TAC \AppData\Local\Energia15\packages\Energia\hardware\msp432\1.0.15\libraries\Wire:C:\Users\TAC \AppData\Local\Energia15\packages\Energia\hardware\msp432\1.0.15\libraries\Wire 中找到无效库

本报告将提供更多信息
"编译期间显示详细输出"
在文件->首选项中启用选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是哪个版本的 Launchpad (黑色或红色)?

    谢谢、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是直接从上面复制粘贴、但我想确保您是否在尝试后续步骤之前尝试过这些步骤?:

    尝试连接到 XDS110失败。 原因可能是以下原因之一或多个:未连接 XDS110、固件更新无效、XDS110序列号无效或 USB 电缆故障。 固件和序列号可以使用安装目录.../ccs_base/common/uscif/xds110中的 xdsdfu 实用程序进行更新。 查看此处的 readme.txt 文件以了解相关说明。 (仿真包6.0.222.0)


    1. XDS110端口是否在设备管理器中可见?

    2.您是否尝试使用其他 USB 电缆?

    3.您是否使用 xdsdfu 实用程序完成了上述固件/序列号更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    有时可以尝试解决这些问题的另一个方法是、在错误出现时拔下 LP、然后重新连接 LP 并尝试"重试"按钮。  我忘记了这 种技术的确切原因、但有时这种技术往往起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    我在一段时间内没有听到你们的反馈。  我希望这意味着你的问题已经得到解决。  这是我此时的假设、因此我将很快关闭此主题。  如果您仍需要有关此方面的帮助、请不要犹豫、即使在关闭此主题后、也要继续发布到此主题。

    谢谢你。