This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:GUI Composer 错误:无法打开 COM8:错误:正在打开\\.\COM8:找不到文件

Guru**** 2553360 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/568189/msp430g2553-gui-composer-error-com8-could-not-be-opened-error-opening-com8-file-not-found

器件型号:MSP430G2553

我刚刚安装了 GUI Composer 的云版本-并连接了 MSP430G2553的 Launchpad。  安装 Chrome 插件和所需的其他软件后、我尝试连接、但收到以下错误: 无法打开 COM8:错误:正在打开\\.\COM8:找不到文件。  我在另一个端口上尝试了-但得到了相同的错误。  我搜索了 WBE - nad 在 GitHub 上找到了一个线程、但有很多复杂的答案-那么有人知道如何简单地解决这个问题吗?

谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timothy、
    您是否遵循这些说明? dev.ti.com/.../index.html
    如果没有、请尝试一下。

    确保您的 COM 未被其他程序使用。 为此、您可以断开 CCS 云与菜单栏中"Target"下的连接、或者拔下并重新插入 MSP USB。

    执行此操作并在 GUI Composer Cloud 中加载温度示例、可以让它为我进行连接。 如果这不起作用、请告诉我、我们将进一步调试。 :-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Timothy、
    这是否起作用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Camer  是的、现在一切正常。  感谢你的帮助。

    此致、

    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听得好、Timothy! :-)