This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:CC430F5137:CC430F513x 芯片操作问题

Guru**** 2504265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/569644/cc430f5137-cc430f5137-cc430f513x-chip-operating-issue

器件型号:CC430F5137

团队、

 

有人要求我在现场帮助解决使用此芯片的客户产品在现场出现故障的问题。

 

故障装置的症状在 Vcore = 0V 时始终相同

 

该装置由纽扣电池供电、拆卸和重装时始终能恢复设备。 或者、芯片响应其复位引脚上的脉冲。

 

电流漏极在 Vcore = 0V 期间保持低电平、并且与能够通过复位脉冲恢复运行的器件组合在一起表明它不处于任何锁存状态。

 

从理论上讲、我们使用的芯片版本不能选择将 Vcore 置于0V、但实际情况却是如此。

 

您以前是否听说过类似的症状、如果是、您是否知道任何变通办法?  很抱歉缺少故障信息、因为我们现在已经提供了所有信息。

非常感谢、
是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您重新发布在同一个论坛中、我将为您移动它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 看起来就像新的程序要求一个器件型号、一旦用户进入 CC430xxxx、它就会自动将其强制进入该论坛、即使我已经开始在 MSP430论坛中创建帖子。 这是系统中的一小部分链接、我想吗?

    (我试过两次)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    在我看来、您是以某种方式进入 LPMX.5的。 您能让它们设置一个 GPIO 中断来将器件从 LPMx.5中唤醒吗? 或者、您可能正在进入 PMM15勘误表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    您是否已解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jace:

    感谢您的跟进。  海外球队在最近的时候已经领先,但目前仍在进行这方面的工作。  似乎是某种 LPM/LDO/低电压类型的东西。  目前、我们没有采取进一步的行动、因为他们正在推动这一发展(事实上、今天早上刚刚看到了电子邮件)、但当我了解更多信息时、我会继续跟进。

    再次感谢您的登记。

    Chris