This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR6989:MSP430FR6989运行了一次开箱即用演示、然后停止运行

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/567324/msp-exp430fr6989-the-msp430fr6989-ran-the-out-of-box-demo-once-then-stopped

器件型号:MSP-EXP430FR6989
主题中讨论的其他器件:MSPWARE

我将板插入 Windows PC、演示运行。 然后、我运行了一个已编译的小型演示程序、用于使用该程序的编程课程。 我从 USB 端口拔下了插头、今天就离开了。


我今天早上来到这里、将其插入 USB 端口以继续、LCD 上没有显示。 绿色 LED102亮起、但演示未运行。


因此、我继续启动 CSS 来查看我的程序是否可以运行、但什么也不能运行。 我可以构建我的程序、但"Step Ino"和其他按钮处于非活动状态。

我的电路板是否已裸??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、
    我很乐意提供帮助! 它听起来不像是您杀死了您的电路板。 死板通常会产生电流过高或无法识别的器件或 JTAG 保险丝熔断等错误。 即使这样、它通常也可以恢复。

    -您尝试加载哪个演示程序? 如果它不是 TI 示例、您可以在此处发布吗?

    -从您的描述中、听起来好像您正在构建、但不下载程序、即:您正在点击锤子。
    如果您单击绿色虫子、它是否成功加载程序?

    -如果不是,请尝试重新加载 OOB 体验,然后查看是否正常工作。 在菜单栏中、单击"View"、然后单击"Resource Explorer"。 展开"MSPWare"、"开发工具"、"MSP-EXP430FR6989"、最后展开"Examples"。 单击"Out of Box Experience (开箱即用体验)"、然后按照显示的说明进行操作。

    -如果这不起作用。 发布您尝试运行的项目、并可从中为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、
    这是否解决了您的问题?
    如果是、问题是什么、或者哪一条建议解决了这个问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、
    由于不活动、我将关闭此项。 如果可以、请告诉我解决您的问题的方法。 :-)