请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5739 工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试使用 HC-06和 MSP430FR5739微控制器开发与 Android 软件通信的模块。 HC-06连接到 GND、VCC、p2.0 (TXD)、p2.1 (RXD)、我已经尝试了一周、但仍然不知道接收和读取从 Android 应用程序发送的数据。 我尝试了许多示例代码、阅读了许多论坛的文档。 我正在尝试了解和修改 e2e 论坛中的示例代码和代码、以测试如何获取 Android app.im 使用 CSS 版本 :6.1.3.00033发送的值
我尝试实现的目标是,当我从 Android 应用程序发送值、读取该值并使 LED 闪烁时,
目前我正在尝试使用此代码示例(这来自之前有人在本站点上发布的2个问题,很抱歉我没有链接)
#include /* * main.c */ unsigned int i; unsigned char RXData = 0; unsigned char TXData = 0; unsigned char check = 0; int main (void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//停止看门狗 //定义时钟(DCO)******** CSCTL0_H = 0xA5;//解锁 CS 寄存器(8位) CSCTL1 |= DCOFSEL0 + DCOFSEL1;//设置最大值 DCO 设置- 8MHz DCORSEL = 0 CSCTL2 = SELA_3 + SELM_3;//设置 ACLK = DCO;MCLK = DCO;SMCLK = DCO CSCTL3 = DIVA_8 + DIVS_3 + DIVM_3;//设置所有分频 器/XTIV1| DRCSCTL4; //将 XT1的驱动强度设置为最低1 (模式0) CSCTL4 |= XT1OFF;//XT1禁用(高频率) //UCSSELx * //配置 UART 引脚********* P2SEL1 |= BIT0 + BIT1;//P 2.1 RXD P2SEL0 &=~(BIT0 + BIT1);//P 2.0 TXD //配置 UART 0 UCA0CTL1 |= UCSWRST;//第一,复位软件 UCA0CTLW0 (寄存器) UCA0CTL1 = UCA0CTL1 = UCABR0、UCABR1、UCA0/ UCABR1、UCA0 = UCA0、UCABR1、UCA0 = UCA0、UCABR1、UCA0 = UCA0、UCABR1、UCA0 = UCA0、UCA0 = UCA0、UCA0 BRS??? // 9600 1 6 8 0x20 -来自用户指南的表18-5 // UCA0MCTLW = 15-8:BRS,7-4:BRF,3-1:RES,0:UCOS16 UCA0MCTLW |= 0x2081;//调制 UCA0CTL1 &=~UCSWRST;//从 UCARX_REST= 0x2081;//启用 中断 while (1){ if (UCA0IFG & UCRXIFG) { RXData=UCA0RXBUF; UCA0IFG &=~UCRXIFG; P1OUT ^= BIT1 + BIT2; } // if (UCA0RXBUF |='t')){// //PJPI_1 = 1;/BIT_PM1 = 1;/BITR/PM1 = 1;/BIT_PM1;/PM1 = 1;/= 1 + PBIT_BITRF/= 1 //打开 LED 指示完成 。} } //回显 RXed 字符,确认 TX 缓冲区已准备就绪#if defined (__TI_Compiler_version__)|| Defined (__IAR_systems_ICC__) #pragma vector=USCI_A0_Vector __interrupt void USCI_A0_ISR (void) #Elif defined (__GISR__) __= USCI_A0_AURATIC_(void )(void)(void USCI_IF_A0_IFT_IFICR_)(void)(void)(void UCI_IFT_UART_IFECISR_)( #endif { switch (__even_in_range (UCA0IV、0x08)) { case 0:break;//向量0 -无中断 情况2://向量2 - RXIFG while (!(UCA0IFG&UCTXIFG)));// USCI_A0 TX 缓冲器准备就绪? UCA0TXBUF = UCA0RXBUF;// TX -> RXED 字符 PJOUT |= PJOUT + 1; break; case 4:break;//向量4 - TXIFG 默认值:break; } }