This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:用于交叉形状滑块的 CapTIvate 电极形状

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/568362/msp430fr2633-captivate-electrode-shape-for-cross-shaped-slider

器件型号:MSP430FR2633

您好!

我的客户有兴趣使用 CapTIvate 实现一个滑块元素、该滑块看起来像2D 滑块、中间有一个交叉点。 分辨率应约为1mm。 您能不能建议如何在此类应用中对电极进行整形?

此致、
Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Phil 您能告诉我传感器在 x 和 y 方向上有多大? 此外、您是否知道所需的分辨率和最终应用?

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phil、

    那么、交点以电气或物理方式将滑块分为两个完全独立的部分? 此交点大小有多大、同样、是否可以提供任何其他尺寸? 此应用程序可能需要两个滑块、然后在软件中将它们解释为一个滑块。 1mm 的分辨率是可行的、但需要考虑多种规格、例如镀层厚度和所需的其他 CapTIvate 元件数量(自电容设计与互电容设计的一个因素)。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phil、

    您是否仍需要此请求的帮助?

    此致、
    Caleb Overbay