主题中讨论的其他器件:MSP432WARE
工具/软件:Starterware
我和我的客户在 MSP432 Launchpad 上测试 RTC 示例代码、我们找到了
-"MSP432Ware_3_50_00_02\examples\devices\MSP432P4xx\MSP432P401x_Code_examples\C\msp432p401x_RTC_02" 工作正常 、将每1秒进入 RTC 中断
-"MSP432Ware_3_50_00_02\driverlib\examples\MSP432P4xx\RTC_c\RTC_c_calender_interrupt" 不起作用、 紧张者进入 RTC 中断
由于客户想要使用 API 格式来编写 RTC 代码、我们想要再次确认"RTC_c_calender_interrupt"示例代码是否可以正常工作? 如果是、我们的测试可能出了什么问题。 如果没有、我们是否有基于 API 格式的正确 RTC 示例代码?