This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:MSP430Ware_1_97_00_47库中的 driverLib 是否与 TI 编译器 MSP430_4.3.1兼容?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100SDK, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/570286/ccs-msp430f5529-is-driverlib-from-msp430ware_1_97_00_47-library-compatible-with-ti-compiler-msp430_4-3-1

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:MSP430WARECC3100CC3100SDK

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好 您是否知道我是否可以将 MSP430Ware 中的 driverLib 与旧版 TI 编译器结合使用? 如果不是、如何撤消导入此库、以便可以将此项目恢复到工作状态?

使用 CCSv7、我从适用于 MSP430F5529LP 和 cc3100升压板的 cc3100sdk_1.2.0导入了 http_client 示例项目。 要编译该项目、我必须使用旧版 TI 编译器。 我能够让基本物联网系统运行、在按下按钮后在 SPI 外设设备上显示数据。 我想使用 MSP430Ware 中的 driverLib 来添加功能、因此将此库导入到了我的项目中。 现在我得到 的是"1汇编错误"、没有其他错误(即使在我的项目中没有使用此库中的任何代码)。 如果我应该能够使用这些库、在哪里记录了汇编错误?

感谢您提供的任何帮助。

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    我正在与我们的 driverlib 团队合作、为您提供有关这方面的答案。

    首先、MSPW430Ware 版本和编译器版本非常旧、很可能无法与 CCSV7完美配合使用。 我假设您尝试使用这些、因为 cc3100sdk_1.2.0使用它们。 是这样吗? 与 driverlib 团队进一步讨论后、我将提供一些有关如何卸载这些版本的建议。

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Caleb! 我确实在使用较旧的版本来实现来自 cc3100sdk_1.2.0的 http_client 示例修改。

    这可能是我应该尝试使用示例代码的结果。 我将研究修改新代码(基于现有的旧示例)、以便我可以使用当前编译器和更新版的 MSP430Ware 将此项目移至其当前状态以外。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将启动一个新线程、看看是否有人建议如何使用 msp430f5529lp 平台中的 cc3100sdk http_client 示例以及 TI 当前的编译器。 社区是否已从 CC3100继续? 我看不到与此器件相关的论坛内容。
    谢谢、Nick