This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR59471:用于 MSP430FR59471IRHAR 的硬件工具

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5947, MSP-FET, MSP-TS430RHA40A, MSP430FR59471

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/570767/msp430fr59471-hardware-tools-for-msp430fr59471irhar

器件型号:MSP430FR59471
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5947MSP-FETMSP-TS430RHA40AMSP-FET430UIF

我将在我的设计中使用 MSP430FR59471IRHAR。

使用此器件需要什么评估板和编程/调试工具?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 MSP-TS430RHA40A EVM、唯一的区别是引脚30不需要连接470nF 下拉电容器(C9)、因为 MSP430FR5947 (1)器件没有 VCORE。 所有其他引脚正确对齐。 您可以使用 MSP-FET 或 eZ-FET 对此器件进行编程/调试。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ryan。
    1) 1)您的答案是否意味着我必须从评估板上移除下拉电容器(C9)才能与 MSP430FR59471配合使用?
    2) 2)简单来说- MSP-FET430UIF 是否适合对上述 MC 进行编程?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不必移除 C9即可使 EVM 与 MSP430FR59471配合使用、但如果您计划使用 P4.4、并且 MSP-FET430UIF 包含在支持的器件中(SLAU647的表1): www.ti.com/.../slau647f.pdf、则应移除 C9

    此致、
    Ryan