This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:减小 CapTIvate 传感器的尺寸

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-PGMR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/570613/msp430fr2633-reducing-the-size-of-the-captivate-sensor

器件型号:MSP430FR2633
主题中讨论的其他器件:CAPTIVATE-PGMR

您好!

我们想知道、对于电容式触控、是否可以减小传感器尺寸(焊盘)、如果可以、需要注意的是什么。 我们将使用按钮、滚轮和滑块。 根据 Capticate Phone 的参考设计、尤其是对于车轮、车轮直径约为36mm。 但我们需要将其减小到30mm 或更小。 请告诉我们我们需要如何进行这项工作。

此致、

Murugavelu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Murugavelu、

    请参阅《CapTIvate 技术指南》 的滑块和滚轮部分:software-dl.ti.com/.../ch_design.html

    最重要的参数是电极的宽度、您需要确保电极的宽度足以检测人的手指。 您的设计是否需要位于车轮中心的按钮? 如果不是这样、您可以轻松调整滚轮直径、同时保持相同的电极宽度。 否则、您可以稍微减小每个参数(轮宽、GND 平面和按钮直径)以实现30mm、但如果没有适当的测试、我不建议降低此值。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的参与。 我们会尝试将直径保持在30mm。

    关于布局的另一个问题是、应专门为 RX 电极提供什么布线间隙、这里有一个布局设计用户指南、用于实现最佳性能。

    由于 CapTIvate 控制器中的 IO 限制、我们还将探讨使用 MSP430FR4xx/58xx/59xx 张弛振荡器或快速放松振荡器的选项。 假设我们将使用与 CapTIvate (自电容)相同的布局;我们是否能够实现与 CapTIvate 相同的分辨率。

    此致、

    穆鲁加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Muruga、

    RX 电极迹线间隙因传感器的尺寸而异、对于直径为30mm 的滚轮传感器、我建议保持8mil 的迹线间隙(与 CAPTIVATE-PGMR 相同)。

    CAPSENSELIBRARY 是一种传统技术、无法实现与 CapTIvate 一样好的分辨率、其布局因以下两种不同技术而异: e2e.ti.com/.../497647

    此致、
    Ryan