This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432P401R LaunchPad 晶体

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/570078/msp432p401r-msp432p401r-launchpad-crystal

器件型号:MSP432P401R

你好! 我是一名在 UT Austin 从事高级 Capstone 项目的学生、我们的团队正在尝试使用 MSP432P401RIPZR 芯片进行定制 PCB 设计。 我查看了硬件资源和 BOM、并尝试找到 LaunchPad 上使用的高频48MHz 晶体、但 DigiKey 产品只能批量购买(1000+)。

DigiKey 提供了以下替代产品(链接)。 看起来应该更稳定、负载电容相同、但 ESR 为50欧姆、而不是40欧姆。 我知道周围的晶体和电容器是一个精密的系统;大家是否认为这个替代方案是可行的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表 表表表5-9进行[编辑]。 高频晶体振荡器、HFXT、建议运行条件、ESR 不得超过30欧姆。 Pehraps 40可以、但50欧姆可能太大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、好的! 不过、看看5-9、我有点困惑、因为它似乎意味着在48MHz 时、最大 ESR 应为30欧姆、但 BOM 上的 LaunchPad 部件为40欧姆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,我多次改变主意:)由于 Launchpad 未指定用于工业温度范围,TI 可以决定使用更便宜的晶振,该晶振适用于 launchpad,但可能不适用于整个温度范围。 之后、TI 了解数据表中写入的内容。 因此、请坚持阅读文档、而不是开发板上使用的组件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、谢谢您提供的信息! 数据表中没有看到过这种情况。

    不过、我仍然不知道要使用什么晶体。 (我在 DigiKey、Mouser、Newark、Arrow 等上找不到符合规格的东西。 很难找到40 Ω ESR 器件;我找不到任何30或15 Ω 晶体。

    如果有人知道任何晶振应该起作用、我将不胜感激! )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Jiacheng Jason He ]]但我仍然不知道要使用哪种晶体。 (我在 DigiKey、Mouser、Newark、Arrow 等上找不到符合规格的东西。 很难找到40欧姆 ESR 器件;我找不到任何30或15欧姆晶体。

    您是否要设计适用于工业温度范围的大规模产品? 如果不是-那么您可以放宽要求、尤其是在您计划先构建原型时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不适用于大规模生产、而是仅适用于一次性项目。 您认为50欧姆 ESR 电阻是否正常? 我点了一对夫妇因为他们很便宜,所以我可以给他们一个尝试。 如果有、将会更新。

    感谢您的帮助!