This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401M:在 MSP432中、我可以通过 P3.6 - P3.7在引导加载程序中使用时配置 I2C 接口来连接主器件

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/570817/msp432p401m-in-msp432-could-i-configure-i2c-interface-to-master-while-using-in-bootloader-via-p3-6---p3-7

器件型号:MSP432P401M


大家好、

是否有人可以在下一个时刻向我解释:

在我的系统中、我想使用 FT200XD 器件(USB - I2C 从 IC)。 它是从器件、因此 MSP432配置为 I2C 主器件。

FT200XD 通过 P3.6 - P3.7连接。

此配置是否可用于引导加载、或者我需要将器件 FT200XD 更改为(I2C 主器件)?

如果这是一种可能的配置、应执行什么操作?

欢迎给出解释的答案。

此致、

Andrei Zinenko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andrei、
    您建议的是定制 BSL。 我建议 您先查看 www.ti.com/.../slau622c.pdf 以及客户的 msp432 BSL 软件包, 然后访问 http://www.ti.com/tool/mspbsl

    由于 MSP432是主设备、因此您需要从应用程序调用 BSL、然后从 FT200XD 读取数据。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    您是说这是可能的、对吧? 您能否提供更多详细信息? 我应该从 MSP432BSL_1_00_01_00文件夹中获取项目并使其满足我的需求吗?
    我应该如何将这个新的自定义引导加载程序重新调试/编程到 MSP432中?
    此致、
    安德烈