This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:我需要 MSP430F5528的 IBIS 模型

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/569820/msp430f5528-i-need-ibis-model-of-msp430f5528

器件型号:MSP430F5528

 我需要 MSP430F5528的 IBIS 模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajan、

    遗憾的是、我们不支持 MSP430器件或不提供 IBIS 模型。 我将在内部提供反馈、告知有人要求 IBIS 模型支持-您能否提供有关您为何需要该模型的任何信息? 这可以帮助我在公司内提供有关某些客户为何要求 IBIS 模型支持的更详细的反馈。

    此致、
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katie、

    谢谢你。

    MSP430F5528:我需要 IBIS 模型进行信号分析/仿真;与 SI 类似。

    谢谢、

    Rajan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Rajan。 我将向团队提供此反馈、但我们目前没有任何添加 IBIS 模型支持的计划。

    此致、
    Katie