This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5994:MSP430FR5994 -使用警报中断从 LPM3.5模式唤醒

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/570542/ccs-msp430fr5994-msp430fr5994---wakeup-from-lpm3-5-mode-using-alarm-interrupt

器件型号:MSP430FR5994

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的团队:

我们正在使用 MSPEXP430FR5994 LaunchPad 板。

当 LaunchPad 处于仿真模式时、使用警报中断从 LPM 3.5模式唤醒工作。 但在自由运行模式下、电路板不会从 LPM3.5模式中唤醒。 是否有任何可能的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vijeth:

    这很可能是 PMM25/RTC10勘误表(SLAZ681)的结果: www.ti.com/.../slaz681b.pdf

    虽然 MSP430FR5994修订版 B 和 C 芯片的勘误表已修复、但在使用修订版 A 时、您必须使用 LPM3

    此致、
    Ryan