This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:关于生产编程选项的建议

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/570457/msp432p401r-recommendation-on-production-programming-options

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:MSP-GANG

我们想 知道  MSP 432401的生产编程选项(闪存编程选项)。

可用于闪存编程的任何独立应用(IDE 除外)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于生产编程器、我们建议使用 MSP-GANG "一次对多达8个器件进行编程。 可与 PC 配合使用或独立使用":

    www.ti.com/.../msp-gang
    www.ti.com/.../msp-gang-432adptr

    此致、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢 David 的快速回复。

    我们能否通过 PC 串行端口对 MSP432401R 进行编程、而无需任何额外的调试探针。 (通过串行通信进行编程)。

    请就此提出建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="mohinikumari gonuguntla">我们能否通过 PC 串行端口对 MSP432401R 进行编程、而无需任何其他调试探针。 (通过串行通信进行编程)。[/报价]

    是的

    http://www.ti.com/tool/MSPBSL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MSP432芯片已预加载 BSL。

    或者、我们需要对 BSL 进行编程、以便从 PC 启用串行编程。

    谢谢、此致、

    Mohini。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohini、

    默认情况下、BSL 已预加载。

    此致、

    David