This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5739:激活 BSL 模式时的设置

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5739

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/570747/msp430fr5739-settings-when-activating-bsl-mode

器件型号:MSP430FR5739

我不确定在 MSP430FR5739上激活 BSL 模式时哪些设置会生效、因为 SLAU550E 中未指定这些设置。 我认为时钟系统已经改变了设置、因为波特率比预期低16倍。 600波特而不是9600波特。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想 BSL 希望时钟系统具有默认设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BSL 通常以8MHz 的频率运行。 有关更多信息、请参阅 SLAU655的常见问题解答2、尽管本文档是针对 BSL Scripter 的、但问题适用于所有 BSL 应用: www.tij.co.jp/.../slau655b.pdf

    此致、
    Ryan