This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5326:如何为 CRC16模块重新创建硬件电路?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/570495/msp430f5326-how-to-recreate-the-hardware-circuit-for-the-crc16-module

器件型号:MSP430F5326

您好!

我正在使用 MSP430的 CRC16模块为24字节数据生成 CRC 值。 我想将该数据与使用相同 CRC 算法的 Verilog 电路进行比较。 在尝试设计 Verilog 电路时、我不能准确地确定 MSP430的 CRC16模块的 XOR 链的布局、以便能够重新创建该电路... 是否有一个基准具有能够重新创建电路的 XOR 链?

感谢您提前发帖!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     用户指南 第14章"循环冗余校验(CRC)模块"中提供了您想要了解的所有 CRC16模块。 即使显示了 crc16逻辑电路、多项式也是 f (x)= x16 + x12 + x5 +1

    其余部分是对 Verilog 或 VHDL 的了解、这在本论坛中不在讨论范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我要添加的唯一内容是记住在 MSP430或硬件中进行位交换(即0xAA = 0x55)、以确保它们匹配。 但是、否则、它肯定遵循第14章中给出的 LFSR 实现。

    谢谢!