This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432P401R:在器件管理器中未显示 COM、并且在编译时连接到目标时出错:(错误-260 @ 0x0)

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/570279/msp-exp432p401r-no-com-showing-in-devices-manager-and-error-connecting-to-the-target-error--260-0x0-while-compiling

器件型号:MSP-EXP432P401R

大家好、我有 MSP432 Launchpad、我几个月前购买过、但从未使用过、因为我没有时间、现在我已经执行了所有步骤、但 我使用 Windows 10的器件管理器中没有 COM 和 LTP、 在检查 COM 之前、我尝试调试闪烁的 LED 代码示例、我在 code composer 中得到了错误

连接到目标时出错:
(错误-260 @ 0x0)
尝试连接到 XDS110失败。
原因可能是以下原因之一或多个:未连接 XDS110、无效
固件更新、XDS110序列号无效或 USB 故障
电缆。 固件和序列号可使用进行更新
xdsdfu 实用程序位于.../ccs_base/common/uscif/xds110中
安装目录。 查看此处的 readme.txt 文件
以了解相关说明。
(仿真包6.0.407.3)

我必须明确、我有黑色版本的 LaunchPad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否已尝试按照 readme.txt 文件中的说明更新序列号和固件?

    您还在使用哪个版本的 CCS 和 MSPWare? 您可能需要通过此链接 processors.wiki.ti.com/.../XMS432_Support 查看"软件兼容性"部分

    谢谢、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重放。我在 Keil 项目经理和包安装程序上看到 MSP432P401R 为绿色、其他器件为灰色、在我看来、它检测到 Launchpad 已连接到我的计算机... 因此、我检查了最后一次版本2.2.1 (2016-08-25)我删除了它并安装了2.1.1版本、但没有任何变化、设备管理器中没有 COM、仍然有相同的错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请你们能帮我安装 了 MSPWare_3_30_00_18_setup.exe 、我的计算机没有重新调整 Launchpad 的大小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否尝试使用 CCS 安装的.../ccs_base/common/uscif/xds110目录中的 xdsdfu 实用程序更新序列号和固件? 在同一目录中有一个 readme.txt 文件、其中包含有关如何执行此操作的说明。

    如果您恢复了 Launchpad,但仍不幸运,请向我发送一封包含您的联系信息的私人邮件(您可以单击我的个人资料,然后以这种方式向我发送一封私人邮件),我将向您发送一个新的主板。

    此致、

    David