请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5529 亲爱的朋友
我将 MSP430F5529LP 与4MHz XT2晶振和32.768kHz XT1晶振搭配使用。 我编写了一个类似这样的延迟函数
1)此延迟功能不起作用
空 DelayMs (无符号 int count)
{
unsigned int i;
for (i=100;i>0;i--);
计数--;
}
2)此延迟功能正在工作
空 DelayMs (无符号 int count)
{
volatile unsigned int i;
for (i=100;i>0;i--);
计数--;
}
我不确定 MSP430系列中是否存在 volatile 关键字的任何重要作用?
谢谢、此致
Beeresh