This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F149:P1是否有上拉电阻器?

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F149, MSP430F2418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/570486/msp430f149-p1-does-or-does-not-have-pullup-resistors

器件型号:MSP430F149
主题中讨论的其他器件: MSP430F2418

您好、MSP 团队、

我找到了两个器件、它们对 P1说了不同的东西、我想为客户确认。  

MSP430F2418文档似乎表明其 P1有上拉电阻、但 MSP430F149似乎没有在 P1上有上拉电阻。 情况确实如此吗?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    与 MSP430x2xx 系列器件不同、MSP430x1xx GPIO 引脚没有可单独编程的上拉或下拉电阻器。

    此致、
    Ryan