This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:计算机无法识别 Launchpad

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/570268/msp432p401r-launchpad-not-recognized-by-computer

器件型号:MSP432P401R

我刚收到邮件中的 LaunchPad。  打开包装箱后、我继续将其插入计算机。  计算机未识别任何添加的外围设备或占用的 USB 插槽。  我在多个插槽和多台计算机(Win 7 64位和 Win 10 64位)中尝试过该操作,但没有成功。  电路板上也没有任何连接迹象(指示灯、声音等)。  我是缺少什么、还是只获得了坏板?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AFAIK、当您通过 USB 连接电路板时、调试器 LED 应该打开。 我想它可能已损坏。 如果您碰巧有万用表、则可以尝试测量隔离接头(带有连接调试器和 MSP 的跳线的接头)上是否有电压。 如果没有、则表明电缆出现故障或电路板损坏。 如果您真的很有动力、您还可以通过隔离接头为 CPU 供电并使用外部 JTAG 调试器、但购买新电路板可能更便宜、更省去麻烦。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来是电缆。  我尝试了别人的电缆、它就在了。  感谢你的帮助。