This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5738:MSP430FR5738 ADC10_B 内部分压器值和精度

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5738

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/570419/msp430fr5738-msp430fr5738-adc10_b-internal-voltage-divider-value-and-accuracy

器件型号:MSP430FR5738

您好、MSP 团队、

客户要求提供内部分压器的值和精度、该分压器在 MSP430FR5738的 ADC10_B 中用于测量(AVCC-AVSS)/2。 我们可以共享任何数据吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    您是否参考了数据表的表5.43中的 VMID 参数? 这显示了 Vcc 为2V 或3V 时的中点变化。对于3.6V 的最大 AVcc、预计变化高达+/-50mV

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    感谢您的回复。 我错过了这个、感谢您指出这一点。