This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:DRV8305和 MSP430G2553之间的 SPI 通信

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/570369/msp430g2553-spi-communication-between-drv8305-and-msp430g2553

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件: DRV8305

您好!

我能否通过菊花链配置将三个 DRV8305 BLDC 驱动器与相同的 SPI 通道相连? 我使用的是 MSP430G2553微控制器。 无论答案是什么、但请向我提供相关信息。

谢谢你。

此致、  

Dinesh Jinjala

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430可为菊花链 SPI 配置提供支持。 关于驱动器、建议您咨询 电机驱动器论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不认为 DRV8305是为菊链而设计的。 但您仍然可以将多个器件连接到一个 SPI 通道。 只需为每个从器件提供一个芯片选择、并逐个与它们通信。 如果您只向从站发送数据、您甚至可以同时选择所有从站、但在这种情况下、您必须确保没有人控制 SOMI 线。 此信息可在数据表中找到。