This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5359:外设模块功耗/电流消耗

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, MSP430F5359, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/569788/msp430f5359-peripheral-module-power-current-consumption

器件型号:MSP430F5359
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5994MSP-EXP430F5529LP

尊敬的 TI 专家:

我正在寻找 MSP430F5339上外设模块的功耗/电流消耗。 那么、您是否有这方面的任何数据?
我希望 MSP430FR5994数据表第33页的数据中会显示"5.9典型特性–每个模块的电流消耗"等数据。

如果您有任何问题、请告诉我。
此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaka、

    遗憾的是、我无法为 MSP430F5359提供此数据。 我们在 FRAM 器件的一些较新数据表中仅提供了这种功能、而在较旧的闪存器件数据表中则没有这种特性。 即使对于较新的器件、这也只是一个典型的数字、您使用外设的实际方式可能很重要。 我想您必须尝试在评估板上使用示例代码运行一些测试、以便更好地估算电流消耗。 我还有更多的帮助吗? 是否有您感兴趣的特定模块?

    此致、
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katie、

    感谢您的回答。
    我的客户对 ADC、I2C、SPI、UART、DAC 模块的电流消耗数据感兴趣。
    如果您知道单独测量每个模块的电流消耗的方法、请告诉我该方法。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaka、

    我通常建议您采用 LPM 代码示例、然后将此示例与每个模块的代码示例结合使用您关心的设置(例如采样的 ADC 通道数等)。 您可以将电流与处于活动状态的模块和不处于活动状态的模块进行比较、以找出差异并获得估算值。 这有道理吗?

    此致、
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katie、

    感谢您的评论。
    是的、我可以理解。
    如果我有更多问题、请确认。
    此外、为 MSP-EXP430F5529LP 提供示例代码对我也非常有帮助。

    此致。
    Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaka、

    您可以在 Resource Explorer 中找到 MSP-EXP430F5529LP 的示例 : http://dev.ti.com/tirex/#/?link=Software%2FMSP430Ware%2FDevelopment%20Tools%2FMSP-EXP430F5529LP -这里有开箱即用演示和外设示例(均使用 driverlib 或裸机寄存器级代码示例)。

    对于 MSP430F5359、我们还在以下位置提供示例: http://dev.ti.com/tirex/#/?link=Software%2FMSP430Ware%2FDevices%2FMSP430F5XX_6XX%2FMSP430F5659

    此致、

    Katie