This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2433:使用 LIN 功能

Guru**** 2977520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/570263/msp430g2433-use-lin-function

器件型号:MSP430G2433
主题中讨论的其他器件:SN65HVDA100

客户问题:

要使用 LIN 功能、我们是否需要 MCU 前面的 LIN PHY、或者它内部是否有 LIN PHY、而我们只需要使用 UCARX 引脚? 这适用于 MSP430G2433IPW0RQ1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

     是的、您将需要一个 LIN PHY、例如"SN65HVDA100"。

     希望这对您有所帮助。

       David