This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:UCSCTL6.XT2BYPASS 的文档冲突

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/570022/msp430f5529-conflicting-documentation-for-ucsctl6-xt2bypass

器件型号:MSP430F5529

大家好、我正在获得振荡器错误标志、我不明白为什么;但在我进入这一步之前、可能有一个文档错误导致我误区。

我一直在清除这个位、因为它显示"0 =来自外部晶振"、这就是我所拥有的。 但是、我在 CCS 中看到0表示"内部"。 不知道该怎么做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pascal、您好!

    文档中没有冲突、CCS 调试器的寄存器窗口只是指驱动外部晶振的内部 XT2振荡器、而不是在引脚 XT2IN 上使用外部时钟信号完全旁路。 有关 XT2内部操作的详细信息、请参阅《用户指南》的图5-1。

    有关如何初始化 HFXT 晶体的示例、请参阅 MSP430F55xx_UCS_08.c。 如果与 TI 提供的 EVM 相比使用定制 PCB、请确保您使用的负载电容和设计建议符合 SLAA322标准。 您还应了解 UCS9和 UCS11勘误表。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您将其清除。 我们复制了 LaunchPad、我肯定对 UCS 和时钟故障标志有一些不必要的困难、这些都是不想清除的。

    我将查看这些错误、我将对照 LaunchPad 仔细检查设计、并将我的代码与您列出的示例以及其他示例进行比较。 如果之后仍然有问题、我将返回另一个线程。 在平均时间内、我很高兴能够继续。