请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529、 CC1120工具/软件:Code Composer Studio
大家好,我使用 SPI 连接了 MSP430F5529 Launchpad 和 CC1120收发器模块,我想将驻留在闪存中的代码复制到 RAM 中,然后擦除闪存,并使用通过 CC1120射频收发器无线传输的数据包更新闪存。我该怎么做?可以 请向我提供执行此操作的步骤。如果有任何应用手册或示例代码、请向我提供