This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2:使用430Boost-Sharp96

Guru**** 2822075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/570053/msp-exp430g2-using-430boost-sharp96

器件型号:MSP-EXP430G2
主题中讨论的其他器件:MSPWARE

大家好、

我在将430Boost-Sharp96上的任何显示器连接到430G2 Launchpad 时遇到问题。 似乎没有通电。

此 Booster 是否与 launchpad 430G2兼容?

我可以使用哪个项目来测试它?

此致、

Hector

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hector、您好!

    430BOOST-SHARP96与 MSP-EXP430G2兼容、示例在 BoosterPack 的工具页面以及 MSPWARE 的图形库文件夹中提供。 您是否正在使用全新的430BOOST-SHARP96板? 众所周知、带状电缆与 LCD 的连接有故障、过度使用可能导致 LCD 无法响应。

    此致、
    Ryan